This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:EMI 友好型替代产品

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, SN75LVDS83B, SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925607/ds90c385a-emi-friendly-alternative

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83BSN65LVDS93B

您好;

我们使用 DS90C385A 时遇到 EMI 辐射问题。

我正在搜索(最好)引脚对引脚/功能兼容的替代产品。

我已经找到:SN75LVDS83B、SN65LVDS93B。

这些选项是否对 EMI 更友好?

是否有更好的选择?

提前感谢您

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我为您的系统推荐其他器件之前、您已经采取了哪些措施来尝试解决您的 EMI 辐射问题? 您是否尝试过使用扩频? 您是否已完成整个布局并针对 EMI 进行了优化?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael;

    感谢您的快速响应。

    我们尽可能严格地遵循这些指南 (SNLA302、SNLU032A)并使用了扩频。

    此致;

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    您能否分享您的 EMI 结果、以便我可以帮助您解决这个问题? 您还可以在 设计中共享 DS90C385A 的布局吗?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael;

    是否可以通过电子邮件共享数据?

    此致;

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    我们可以通过直接消息处理此问题、接受我的友谊请求并通过内部聊天向我发送信息。

    此致、

    Michael W.