This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:3个端口中只有一个端口正常工作

Guru**** 2925640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927596/tusb8042a-only-one-port-is-working-out-of-3-ports

器件型号:TUSB8042A

您好!

我们正在使用 TUSB8042A 集线器 IC、并且我们希望在集线器中提供的4个下行端口中使用3个下行端口(端口1:- USB3、端口2:- USB2)、但只有端口2工作、其他2个端口未检测到、并附上原理图供参考。

我们不使用任何通信接口(I2C 或 SMBus)、集线器 IC 处于默认配置模式。

我们是否需要将集线器 IC 配置为能够在多端口模式下工作?

默认情况下、它应作为所用[3:0]= 1111的默认配置  

请建议  

   e2e.ti.com/.../4606.Hub_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认

    • 使用的是24MHz 晶体、而不是12MHz 晶体。
    • 集线器下方有一个良好的散热焊盘连接。
    • SSTX 线中有电容器。
    • 下游端口有足够的 USB VBUS 电源(预算:每个 USB 3.0端口1A、每个 USB 2.0端口500mA)
    • 如果没有驱动 GRSTz 的外部信号、请勿在引脚上安装下拉电阻器、只需使用电容器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是24MHz 晶体、并且散热焊盘连接良好。

    是的、0.1uF 电容器安装在 SSTX 线路上、上行和下行侧都是如此

    我们从外部源提供5V 电源、并提供4A 电子保险丝来保护下游端口  

    关于 GRSTz:我们测试了这两种方法、但性能是相同的

    1.移除 了 GRSTz 上的电阻器和电容器

    2、通过驱动 GRSTz 上的外部信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用什么操作系统?  您是否可以确认端口2上可以看到 USB 2.0和 USB 3.0速度的设备?  您发现此问题的器件数量是多少?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 Linux Ubuntu

    我们使用外部 USB 集线器一次将 USB2和 USB3器件连接到端口2、并且我们能够看到这两个器件

     我们已将此 IC 组装在两块电路板中、两者都存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的连接器布局、并确认所有下行端口上都有 VBUS 可用。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现问题、Hbub IC 工作正常。

    问题在于、我们已为端口1和端口3使用了自定义电缆和连接器、其中 TX 将发送到 TX 而不是 RX。

    感谢您的支持。

    Manohar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你发现了这个问题!   

    此致、

    JMMN