This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:使用 SN65HVD75设计 RS485自动收发器电路

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926708/sn65hvd75-use-sn65hvd75-to-design-rs485-automatic-transceiver-circuit

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: THVD1450

使用 SN65HVD75设计自动 RS485收发器电路时是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用 SN65HVD75。  尽管如此、对于较新的设计、我通常建议改用较新的 THVD1450器件。

    您可以在此处找到替代的自动方向电路:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/830860

    额外的 R/C/二极管 有助于在差分总线上保持对称的上升和下降时间、即使电缆电容更高也是如此。  如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1450和 SN65HVD75在电路保护方面有哪些改进? THVD1450确实可以替代 SN65HVD75?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THVD1450与 SN65HVD75引脚对引脚兼容、并在支持的 VCC 范围、共模噪声抗扰度、支持的节点数量和 ESD 容差的基础上进行了改进。

    此致、
    最大