This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:如何选择电容器?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926839/dp83826e-how-should-the-capacitors-be-chosen

器件型号:DP83826E

大家好、团队、

当我比较数据表中图27的参考电路和 EVM 应用手册中的图14时、数据表使用0.1uF 和1uF、但应用手册在变压器中间使用0.1uF 和0.1uF。

我们应该如何选择电容?
如果您显示逻辑、我将不胜感激。

通过与 MII 进行自动协商、此应用使用10Mbps 和100Mbps。  

数据表的图27  

评估板应用手册的图14

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    我需要为您确认哪一个去耦是正确的。 我对这种混乱表示歉意。 我将在第二天为您提供答案

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    我认为存在 BOM 错误、原理图将会更新。 请遵循数据表中的指南。 我们建议使用0.1uF 和1uF 电容去耦、以实现适当的隔离。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我理解1uF 和0.1uF 的组合是正确的。

    您如何确保1uF 和0.1uF 能够正确隔离?

    应用 手册的 C58也使用了不同的电容(数据表使用0.01uF、但应用手册使用1000pF)。

    我想向您展示一个计算两个电容是否合适的指南。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    您能否分享您提到的应用手册?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilla、您好!

    应用手册指的是评估板用户指南。
    请参阅我的第一篇应用手册图14中的评估板文章。

    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    好的、感谢您指出。 明天我将在一天结束前对电容器选择做出更明确的响应。

    感谢您的耐心等待。

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    我目前仍在努力分享为什么选择这些电容器的逻辑。 我可以告诉您的是、我们的数据表建议基于对器件执行的验证测试。 测试结束了0.1uF 和1uF 电容器的选择。  

    感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Cecilia