This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002AI USB3.2超高速(5Gbps)转接驱动器

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919034/tusb1002-tusb1002ai-usb3-2-superspeed-5-gbps-redriver

器件型号:TUSB1002

TUSB1002AI 原理图检查和确认、如下所示、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请重新发布图片、以便我可以查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    随附原理图、请检查并确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    我的客户希望更改以下项目、请查看

    1.将 U2826电源从+V3.3A (待机功耗)更改为+V3.3S (正常功耗)。

    2.检查填充物 R3510 / R2962 220K 欧姆。 (建议为其填充 TUSB1002A 数据表)

    3.将‘增益设置更改为“EQ setting#=9”
    ->CHX_EQ1 = 0、CHX_EQ2 = F => 2.5GHz / 5GHz 时的 EQ 增益= 7.3/11.9 (dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    您能帮我查看原理图并反馈您的建议吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 是的、您可以通过 E2E DM 发送原理图、我将进行查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    再次将原理图发送给您、但我无法上传 pdf 文件、我只能将工程图捕获到 you.please 帮助我进行检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然无法看到发布的图片。 如果可能、我建议使用 E2E DM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    您会告诉我您的电子邮件吗?我会将原理图直接发送到您的电子邮件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我希望通过 E2E 保持通信以进行跟踪。 请接受我的朋友的请求、以便您可以发送原理图进行审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB1002AI-schematic-check-and-confirm.PDF

    你(们)好、 Malik

    原理图上传成功、请查看、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图看起来不错、只有一个意见。 TX1/2应与220nF 的交流耦合、而 RX1/2应与330nF 的交流耦合。 当将转接驱动器交流耦合到 USB-C 连接器时、强烈建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik

    1) 1)我使用 USB3.0 A 型连接器、传输速度为5Gbps、TX1/TX2应与100nF 交流耦合、RX1应与100nF 交流耦合、RX2应与330nF 交流耦合、对吧? 请查看。
    2) R3510和 R2962是否安装? 请查看
    谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于 Type-A 连接器、请参阅 图18。 数据表中的主机实现原理图。 应遵循此图中的交流电容值。 RX (CONN -> TUSB1002A) 330nF 交流电容是可选的、但强烈建议使用。   

    允许使用这些电阻器、但这些电阻器是可选的。 这些电阻器允许交流耦合电容在从 USB 连接器中移除 USB 器件后250ms 内放电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    我发现了一些问题、TUSB1002A 可以识别 usb3.0器件、但速度不能达到 usb3.0 5Gbps、仅达到 USB2.0速度、到目前为止我找不到根本原因、所以请向我提供建议。谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以使用 USBView 之类的程序来确认协商的总线速度? 请尽可能发布屏幕截图。