This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:CDR 导热器已分离

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927716/ds280df810-cdr-heat-spreader-detached

器件型号:DS280DF810

您好!

 最近、我们对其中一款产品进行了环境测试、在冲击测试期间、观察到 CDR 连接的撒布器脱落。

我们在 TI 之前和之后都发现了此问题、并更新了 CDR 封装。 但我们仍然看到这个问题。

请您分享一些详细信息、如

  1. 将撒布机连接到芯片时所用的环氧树脂是什么。
  2. 任何冲击和振动、环境测试数据。
  3. 环氧抗剪力限制
  4. 有关散热器安装、TIM 等的任何具体建议

 

谢谢、

Anudeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anudeep、您好!

    目前、我正与我们的产品工程师团队跟进、以获取您的问题答案。 我会尽快返回给您。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo。

    正在等待您的回复。

    Anudeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anudeep。 我有您以前的通信中的工作电子邮件地址。 我将通过直接电子邮件回复您的问题、因为其中一些信息可能是"TI 机密"。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师