This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:编程指南中的默认值与实际读取结果之间存在差异

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927679/lmh1228-there-is-difference-between-default-value-in-programming-guide-and-actual-read-result

器件型号:LMH1228

大家好、

我的客户发现 编程指南中的默认值与实际读取结果之间存在差异。
------------------------
[共享寄存器]
0xE2:0x00 (数据表)-> 0x10 (实际值)

[CTLE/CDR 寄存器]
0x1E:0x09 (数据表)-> 0xE9 (实际)
0x2D:0x80 (数据表)-> 0x00 (实际值)
------------------------
可以确认吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    请参阅您之前的帖子以获取其他评论:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/927677/3427528#3427528

    由于它与 CTLE/CDR reg 0x1E 相关、请参阅 LMH1228编程指南。  当寄存器0x09[5]= 1'B1时、0x1E[7:5]控制输出多路复用器设置。 另一方面、如果寄存器0x09[5]= 1'b0、则0x1E[7:5]反映 OUT0多路复用器设置的状态。 在默认模式下、0x09[5]= 1'b0。 您的客户可能是0x09[5]= 1'b0、输出被静音。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。
    但是、关于 CTLE/CDR 寄存器0x1E、我想询问上电后的默认值。
    您认为它没有唯一定义吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    在默认模式下、寄存器0x95[5]= 1'b0。 这意味着器件可以锁定或不锁定-基于引脚和存在的信号。 因此、寄存器0x1E[7:5]可能具有不同的值。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。
    我假设在本例中没有信号。 如果是、我检查哪个引脚是否需要确认?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    请注意 LMH1228数据表引脚说明。 没有指示信号是否存在的引脚。 通过寄存器编程、LOCK_N 可被设定为指示信号存在。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    很抱歉、我没有充分解释。。。
    我知道寄存器0x1E[7:5]可能具有不同的值、但无法理解为什么默认情况下为0x1E[7:5]=111 (静音)。

    我检查了客户的原理图和 OUT0_SEL=Floating (内部上拉)。
    因此、我相信在这种情况下0x1E[7:5]会被读为"111 (静音)"。

    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    由于 OUT0_SEL 处于浮动状态、由于内部上拉、OUT0被静音。  此外、在默认模式下为0x09[5]= 1'b0。 这些平均值寄存器0x1E[7:5]反映或显示 OUT0设置或静音状态(0x1E[7:5]=3'B111)。 所以您的理解是正确的。

    此致、Nasser