This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151M:IC 调查

Guru**** 2583495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927177/onet1151m-ic-survey

器件型号:ONET1151M
Thread 中讨论的其他器件: ONET1151L

如果您有推荐用于 ONET1151M 的 TOSA、请告知我们。
此外、请告诉我您是否可以获得评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只有电气 EVM 原理图。 如果您需要、请向我发送电子邮件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    推荐用于 ONET1151M 的 TOSA 是否与 ONET1151L 相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ONET1151M 尚未使用用于 ONET1151L 的 TOSA 进行评估。 仅进行电气评估。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我是否有推荐用于 ONET1151M 的 TOSA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才检查了、我们只有电气结果。

    此致、、、Nasser