This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:申请设计审查、并需要客户#39问题的帮助

Guru**** 2756445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927686/tusb321ai-request-a-design-review-and-need-a-help-to-customer-s-issue

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB321HD3SS3212

你(们)好  

我的客户正在使用 TUSB321AI 和 HD3SS3212IRKST 开发 cc 控制器。


但出现了以下问题。

1) 1)仅在 UFP 模式下运行
2) 2)使用 USB Type C 转 USB Type C 电缆时正常运行
使用 USB Type C 转 USB Type A 电缆时、操作会因 USB Type C 连接器的方向而异。
连接到 USB Type C 顶部时:被识别为 USB 3.0
连接 USB Type C 底部时:被识别为 USB 2.0
CC1、CC2和 SEL 端口工作正常

我需要有关此问题的帮助。

请查看随附的电路图。

e2e.ti.com/.../schemetic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    当您尝试将电缆翻转到不同方向时、DIR 是否会改变状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    他说 DIR 操作正常。

    我要求客户提供波形图。

    我很抱歉、但请稍候。

    连接 A 至 C 电缆时、您能否共享正确的 Dir 波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我没有要共享的波形、但我怀疑 TUSB321工作正常、但使用的电缆在两个 CC 引脚上都有 Rd、导致 DIR 不会更改状态。 这将防止 HD3SS3212适当地改变方向、并在连接器翻转时防止 USB 3进行通信。