模块配置:ISP 输出:1920x384、50FPS、DVP 输出、YUV422。
调试串行器/解串器(DS90UB933+DS90UB962)、有时会出现照明现象、有时不会出现照明现象。
查找 DS90UB962 Line_Count、Line_Len (0x73、0x74、0x75、0x76)进行传输时出现问题、 我想知道是什么导致了它?
SerDes 初始化设置:
0x60、0x01、0x12、1、1000、
0x60、0x4C、0x01、1、
0x60、0x70、0x1F、1、
0x60、0x6D、0x7F、1、
0x60、0x6E、0xAA、1、
0x60、0x4c、0x0F、 1、
0x60、0x5C、0x18、1、
0x60、0x7C、0x81、1、
0x60、0x10、0x91、1、100、
0x60、0x58、0x58、1、
0x18、0x0D、0x99.1、
0x60、0x19、0x0D、1、
0x60、0x1A、0x04、1、
0x60、0x1B、0x75、1、
0x60、0x1C、0x2E、1、
0x60、0x18、0x01、1、
0x60、0x20、0x00、1、
0x60、0x32、0x01、1、
0x60、0x33、0x01、1、