Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB322、 TUSB321
您好、先生、
能否在 SS Rx 上添加交流耦合电容器?
我发现 E2E 中的主题提到 SS Rx 上的交流耦合电容器是可选的。
在 SS Rx 上添加交流耦合电容器的条件是什么?
在 SS Rx 上不添加交流耦合电容器的条件是什么?
各自的影响是什么?
BTW、该电容器的值是多少? 330uF 或330nF。
哪一个更好?
谢谢。
此致、
m