This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E Vcc 纹波问题

Guru**** 2924210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927125/max3243e-vcc-ripple-issue

你(们)好  

在测量 TI_MAX3243EIRHBR 的 VCC 纹波(引脚26)时、发现存在大量噪声干扰、导致峰值较大
应降低焊珠纹波噪声、但结果更大、是 IC 本身吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC 轨用于为器件的电荷泵供电、该电荷泵通过在不同电容器之间传输电荷来生成 V+/V-轨。  由于电路经常对电容进行充电和放电、因此它可能会从 VCC 汲取突然的电流尖峰。  由于电源阻抗非零(例如、由于稳压器输出阻抗和布线寄生效应)、这可能导致电源轨上出现纹波。  添加更高阻抗的串联元件(如磁珠)会使 IC 产生的纹波恶化(但可能会改善在磁珠另一侧测量的纹波)。  您可以在以下博客中阅读有关电荷泵运行情况以及不同电容值如何影响纹波的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    有没有方法可以消除或降低纹波噪声 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑1)降低 Vcc 的拉电阻;2) 增加去耦电容值。 有时、部署两个 CAP、一个是大的、一个是小的、可能会有所帮助。 在布局中、请确保 电源和接地布线具有良好的宽度。  此外、请 将去耦电容 C1~C4尽可能 靠近 IC 放置。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao 和 Max

    去除磁珠(B280)、改善了纹波噪声。

    感谢您提供信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao 和 Max

     为什么添加磁珠等高阻抗串联元件会使 IC 产生的纹波恶化?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我认为磁珠的电感使瞬态电流更加平滑、但会使瞬态电压变得更加急剧。 您可以比较  这两种设置之间的电荷泵波形。

    此致、

    Hao