This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:ABW0135A 封装尺寸

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927714/ds280df810-abw0135a-package-dimensions

器件型号:DS280DF810

您好!

我需要封装高度的最小/最大详细信息、以便对散热器设计进行容差堆叠分析。 封装轮廓仅提供最大尺寸2.51mm。

谢谢、

Anudeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anudeep、您好!

    对于 DS280DF810封装:

    • 最大高度为2.51mm
    • 标称高度为2.36毫米
    • 最小高度为2.21mm

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo。

    这很有帮助。

    此致、

    Anudeep