This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:输出阻抗

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927816/sn75dp119-output-impedance

器件型号:SN75DP119

SN75DP119数据表中的驱动器输出阻抗是否正确?  该规格显示为100欧姆单端。  

根据数据表的其他部分、例如建议运行条件表中显示的建议输出端接以及输出驱动器的方框图、单端阻抗似乎为50欧姆。   

数据表中输出的电气规格:

此外、对于主链路、PCB 设计中应使用哪种正确的布线阻抗? 根据数据表中的图2和有关显示端口接口的其他应用手册(如应用手册 SLLA414)、我认为它也应该是100欧姆差分电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、您在哪里可以看到输出单端阻抗为100欧姆? 差分阻抗的规格为最小80欧姆、典型100欧姆和120欧姆、如下所示。

    PCB 布线阻抗也应为100欧姆差分。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我以为我在我的帖子中嵌入了数据表规格、但它看起来不起作用。  我会再试一次。  这位于数据表的第7页:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意这是数据表中的一个拼写错误、单端的输出阻抗应为50欧姆。

    谢谢

    David