This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9517:当一个侧电源打开时、大约 B 侧 SCL 异常波形

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927506/pca9517-about-b-side-scl-abnormal-waveform-when-a-side-power-is-on

器件型号:

尊敬的专家:

我的客户已在其系统中使用 PCA9517、并遇到以下问题、所有主板都看到相同的现象:  

蓝色曲线是 B 侧 SCL、粉红色是一个侧 SCL。 SCL 信号从 B 向 A 方向发送。 B 侧为主电源、3.3V、A 侧为从电源、1.8V。

尝试更改上拉电阻器、没有帮助。

如果 A 侧1.8V 未导通、B 侧 SCL 波形正常。 如果 A 侧1.8V 导通、B 侧 SCL 波形将低于异常波形。

客户还说、如果信号方向是 A 到 B、则未发现问题。  

请帮您查看此问题吗?

由于在新设计中不推荐使用 PCA9517、我们能否推广使用 TCA9617进行替代? 客户还具有 TCA9617 AVL 代码。

下面是原理图:

非常感谢!

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Joyce Li"]

    器件型号: PCA9517

    尊敬的专家:

    我的客户已在 其系统中使用 PCA9517、并遇到以下问题、所有主板都看到相同的现象:  

    蓝色曲线是 B 侧 SCL、粉红色是一个侧 SCL。 SCL 信号从 B 向 A 方向发送。 B 侧为主电源、3.3V、A 侧为从电源、1.8V。

    尝试更改上拉电阻器、没有帮助。

    如果 A 侧1.8V 未导通、B 侧 SCL 波形正常。 如果 A 侧1.8V 导通、B 侧 SCL 波形将低于异常波形。

    客户还说、如果信号方向是 A 到 B、则未发现问题。  

    请帮您查看此问题吗?

    [BobbM]看起来这是由9517的"绕回"效应引起的(当 B 侧释放低电平而 A 侧未驱动低电平时发生)。 在 B 侧完全释放之前、A 侧需要高于特定阈值(我相信~40%的 VccA)(否则 A 侧将暂时将 B 侧驱动至~540mV) 我怀疑您可以将此过冲降至最低、这是因为使 B 侧的上拉电阻器变弱/变大、并使 A 侧的上拉电阻器变强/变低。 如果客户可以修改其电阻器以将毛刺脉冲最小化为小于50ns、则不应出现问题(I2C 规范规定所有从器件输入必须具有内置的50ns 抗尖峰脉冲滤波器。)

    由于在新设计中不推荐使用 PCA9517、我们能否推广使用 TCA9617进行替代? 客户还具有 TCA9617 AVL 代码。

    [Bobby]客户是否有符合 TCA9517或 TCA9517A 标准的器件可供更换? 它们具有符合条件的 TCA9617 (A 版本或 B 版本?) 我认为9617也具有这种解包功能、但传播延迟应该更快、但器件与9517有相当多的差异。

    下面是原理图:

    非常感谢!

    Joyce Li

    [/报价]