This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:数据表布局指南

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927786/tcan1051h-datasheet-layout-guidelines

器件型号:TCAN1051H

您好!  

在 TCAN10551数据表的第12.1节"布局指南"中、可以说:

"端子8:假设将使用模式端子 S、则显示该引脚。 如果器件仅在正常情况下使用

模式下、R4不需要、R5可用于下拉电阻器接地。"

但是、我不知道要使用的电阻值。 这些值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤梅斯莫

    对于 R4和 R5、1k 至10k 范围内的电阻就足够了。 如果根本不使用 S 引脚、则可以将该引脚悬空、因为有一个内部下拉电阻器来无限期地将器件保持在正常模式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、