This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 和 DP83869EM 之间的差异

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927503/dp83869hm-difference-between-dp83869hm-and-dp83869em

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM

尊敬的

   在 DP83869HM 的设计中、参考 DP83869EVM 的评估版本、发现评估版本采用了 DP83869EMRGZT 进行设计。这两个器件之间的区别是什么?

   此外、EVB 使用1V 电源模拟 VDD1P1、该电源在数据手册中写入为1.1V。 该精度是否会影响系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关电源工作电压、请参阅数据表。

    此致、

    GET