This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:USB3.1

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927605/hd3ss3212-usb3-1

器件型号:HD3SS3212

大家好、

端口 B 和端口 C 连接到 Type-C 连接器、端口 A 连接到集线器。

当 C91和 C108为100nF 时、HD3SS3212无法正常工作。 将 C91和 C108更改为220nF 后、它们可以正常工作。 这是为什么?

此致、
Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    USB 总线上的总交流耦合电容超出可接受的范围。 对于 Type-C 应用、我们建议在 TX 上使用220nF、在 RX 上使用330nF。  此外、我通常建议在连接器和 HD3SS3212之间连接交流耦合。 这样、只要 您的 USB 集线器的 VCM 处于可接受的范围内、HD3SS3212就可以由您的 USB 集线器进行直流偏置。