This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:外部时钟时序要求

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TIR1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927090/tir1000-external-clock-timing-requirement

器件型号:TIR1000

各位专家、您好!

TIR1000是否具有 MCP2122 (数据表 P22)等外部时钟时序要求?

如果您能为我提供有关 TIR1000外部时钟时序要求的评论、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    16X 时钟输入的频率最高可为2MHz。  本地时钟和串行波特率之间允许的频率变化程度不是针对该器件进行表征、因为它更多地是与 UART 数据频带相关的系统级问题。  在解码器级别、频率不匹配或抖动可能会导致串行位值的短期误解。  数据表的图6显示了这方面的一个示例。  通常、如果 UART 在预期位周期的中心进行采样、则可以容忍这些短时毛刺脉冲。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    非常感谢您的回复。
    让我再问一个问题。
    关于"上升或下降时间"、不需要 TIR1000。
    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  标称输出上升/下降时间在开关特性表中指定、但没有为输入上升/下降时间定义限制。

    最大