This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:针对 DP++1.2和 eDP 的应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927023/ts3dv642-application-for-dp-1-2-and-edp

器件型号:TS3DV642

大家好、

我的客户使用 TS3DV642进行设计、以便在 LVDS 和 eDP 之间切换、操作正常。

现在、他们想要扩展应用、以便在  DP++1.2和 eDP 之间切换、如下所示。  请您评论一下 TS3DV642是否适合此应用? 谢谢!

适用于  DP++1.2和 eDP 的新型多路复用器设计:

DP++1.2/ eDP 输入:

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam

    您需要交流耦合 DP++主链路输出。 对于 EDID_DATA 和 EDID_CLK、这是 DDC 总线还是支持 I2C-over-AUX 的 AUX 总线?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      感谢您的反馈。

      在当前设计中、EDID_DATA 和 EDID_CLK 将是支持 I2C-over-AUX 的 AUX 总线。

      此应用是否存在任何潜在问题?

    谢谢

    此致、

    Edward

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward

    请确保 AUX 总线是交流耦合的、并具有100k 上拉/下拉电阻。 您希望我查看原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       您可以帮助查看原理图。

       我会开一个 TT 并将其发送给您。

    谢谢

    此致、

    Edward