This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:CC-LINK 认证

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927131/thvd1451-cc-link-certification

器件型号:THVD1451

大家好、

 

我想知道 THVD1451/1452是否符合 CC-link 认证。

数据表中未指定该值、因此如果有人告诉我、我们将不胜感激。

 

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈塞加瓦-圣

    根据 CC-Link 网站(http://am.cc-link.org/en/cclink/cclink/spec1.html)、物理层符合 EIA-485标准、应用的运行速度高达10Mbps、每个网络具有64个节点。  THVD145x 器件可满足这些要求。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San

    我理解、感谢您的帮助。

    此致、  

    Kurumi Hasegawa