This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C363:DS90C363

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364, DS90C363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927466/ds90c363-ds90c363

器件型号:DS90C363
主题中讨论的其他器件:DS90CF364

我们使用 DS90C363和 DS90CF364将 CMOS 显示信号从板载传输到另一个显示板。 现在、我们将从 CMOS 类型显示屏转向 LVDS 显示屏。 问题是、如果我们将 LVDS 发送器 DS90C363的信号直接连接到 LVDS 显示屏、则显示屏是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franco、

    是的、应该这样做、但您可以根据 DS90C363数据表中的图17确认 LVDS 位映射与面板 LVDS 位映射  

    此致、

    Casey