This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:高速信号线路上的高工作电压 ESD 保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927382/tpd1e05u06-q1-high-working-voltage-esd-protection-at-high-speed-signal-line

器件型号:TPD1E05U06-Q1

大家好、

我的客户正在寻找一款 ESD 保护器件、此器件在2Gbps 信号线路中的工作电压大于10V。

通过将 TPD1E05U06-Q1串联堆叠、是否有可能实现高工作电压和低电容 ESD 保护? 请提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    不建议串联或并联使用我们的器件、因为测试未在这些条件下完成。 我们无法保证器件在正常工作条件下或 ESD 事件期间具有的特性。

    此致、

    Andy Robles