This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:测试失败并检查原理图

Guru**** 2696355 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926002/thvd1452-fail-for-test-and-check-the-schematic

器件型号:THVD1452

大家好、

您能否帮助检查 THVD1452 (直接替换 ADM1491E)原理图(如下所示)?

R1086已更改为10千欧。

测试半双工/全双工模式、但半双工模式失败。

是否需要进行调整?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我看不到提供的原理图。  请尝试重新发布吗?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    很抱歉缺失。

    请参阅下面的原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    查看原理图后、我有几个问题。 1) 1)为什么在电源为5V 时将 DE 引脚上拉至3.3V? 2) 2) RX 通道有120欧姆端接选项、TX 侧如何? 3) 3)如何选择10kOhm (R1099/R1100)上拉/下拉电阻? 4) 4)半双工 测试失败了什么? 您能详细说明吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1) 1)为什么在电源为5V 时将 DE 引脚上拉至3.3V?
    =>由于 ADM1491 VDD 使用5V 电压,但 DE 引脚范围可以支持3.3V 电压,并且我们的信号源为3.3V 电平。

    2) 2) RX 通道有120欧姆端接选项、TX 侧如何?
    =>使用半双工时,我们使用跳线将 TX/RX (JP18 (2-3)和 JP20 (2-3))短接

    3) 3)如何选择10kOhm (R1099/R1100)上拉/下拉电阻?
    =>这是一种旧设计,我无法回答。

    4) 4)半双工测试失败了什么? 您能详细说明吗?
    =>我们使用 Beartech 卡测试 RS485,当我使用1491时测试通过,当我更改为 THVD1452时显示失败。

    *我已经尝试卸下外围电阻器,但它仍然无法正常工作。
    *如果我想使用 THVD1452,如何修改?(新设计)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    感谢您的反馈。 我看不到  THVD1452不起作用的原因。 从我可以看出、两个器件之间的主要区别在于 THVD1452具有更快的上升/下降时间。

    通信距离有多远? 电缆类型是什么(120欧姆阻抗是什么)? 数据速率是多少? 是否可以使用这两个器件捕获总线波形、尤其是在接收器输入端? 如果 问题是由于信号完整性造成的、我们可能会 通过比较波形来获得线索。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    通信距离有多远?   

    答案:约30厘米

    电缆类型是什么(120欧姆阻抗是什么)?

    答案:通用电缆和120欧姆端电阻取决于跳线(Jp15),不用于测试

    数据速率是多少? 是否可以使用这两个器件捕获总线波形、尤其是在接收器输入端? 如果问题是由于信号完整性造成的、我们可能会通过比较波形来获得线索

    答案:这些问题将在测试波形后回复您并提供给您

    此外、从原理图中、您认为我们可以调整还是添加/删除任何内容吗?

    您是否有 THVD1452参考原理图可供我们参考、因为我们在 TI 网站上没有看到该原理图?

    我们真的想知道、我们转向需要调整的 TI 解决方案是什么?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    还有一点需要检查:发送器侧的接地端是否与接收器侧的接地端相同?

    您是否意味着测试中未放置120欧姆端接? 是否可以尝试使用终端重新执行测试? 同样、我怀疑问题可能是 THVD1452的快速转换时间造成的。 如果 THVD1452的反射更糟、则错误位可能会出现在总线上。 我很期待波形。

    此致、

    Hao