This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:当输入信号来自 Mac Mini 时、器件无法将图像传输到某些显示器

Guru**** 2963220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RGZEVM, DP149RSBEVM, SN75DP159, SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924978/sn75dp159-the-device-can-not-transfer-image-to-some-displayers-when-the-input-signal-comes-from-mac-mini

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他部件:DP159RGZEVM、 DP149RSBEVM、 SN75DP149

您好的团队,

   我们已经使用 Mac Mini 测试了 DP159RGZEVM 评估模块。 但我们发现、没有显示。

   1# Mac Mini + DP159RGZEVM 评估模块+ AOC2790R3B 播放器-> Display NG

   2# Mac Mini + DP159RGZEVM 评估模块+ HZ55A65E 播放器-> Display NG

   3# Mac Mini + DP159RGZEVM 评估模块+ Samsung LS27R75 播放器-> Display NG

   4# Mac Mini + DP159RGZEVM 评估模块+ UA48HU5920J 播放器->显示正常  

   (使用 DP149 EVM 可以显示1-2-3#播放器)

    首先、您能给我们一些 故障排除建议吗?  

    其次,您能否指出 SN75DP159RSB 和 SN75DP159RGZ 之间的区别?  

    最后,是否可以提供 DP159RGZEVM 评估模块的设计源文件?  

    谢谢!  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将介绍 DP149和 DP159 EVM 之间的 HPD snoop 和 DDC snoop 实现。

    DP149 EVM

    2.5.1 HPD 监控选项

    为了适应在 HPD 变为低电平后无法正确重新发送 DDC 命令的系统、在 DP149RSBEVM 上实施了 HPD 监测模式选项。 该模式允许在 DP149周围路由 HPD 线路、但在接收端保持连接到 DP149、以允许 DP149监测其状态。 默认情况下、DP149RSBEVM 上禁用此监测模式。

    •针对 HPD 打开、PoP R131、NO PoP R129、R130、R139

    •无 Pop R131、Pop R129、R130、R139、仅适用于 HPD 监测。

    2.5.2 DDC 监控选项

    为了适应在 DDC 线路上不正确支持时钟扩展的系统、我们在 DP149RSBEVM 上实施了一种监测模式。 此模式允许 DDC 线路绕 DP149RSB 布线、但仍连接到接收端的 DP149RSB、以允许 DP149RSB 嗅探 DDC 流量。 默认情况下、DP149RSBEVM 上禁用此监测模式。 请注意、snoop 模式会将 DP 接口上的3.3V DDC 线路连接到 HDMI 接口的5.0V DDC 线路。 仅当 DP 源可以接受5V DDC 信号时才启用此模式。

    •弹出 R28、R29、R31、R32。 无杂音 R126、R136、R140、R141- DP149RSB、DDC 打开

    •弹出 R126、R136、R140、R141。 无杂音 R28、R29、R31、R32–DP149RSB、仅限 DDC 嗅探

    DP159RGZ EVM

    2.5.1 HPD 监控选项

    为了适应在 HPD 变为低电平后无法正确重新发送 DDC 命令的系统、我们在 DP159RGZEVM 上实现了 HPD 监测模式。 该模式允许在 DP159周围路由 HPD 线路、但仍保持连接到接收端的 DP159、从而允许 DP159监测其状态。 默认情况下、DP159RGZEVM 上禁用此监测模式。

    •针对 HPD 打开、PoP R131、NO PoP R129、R130、R139

    •无 Pop R131、Pop R129、R130、R139、仅适用于 HPD 监测

    2.5.2 DDC 监听选项–不适用于 DP159RGZ REV B 为了适应不能在 DDC 线路上正确支持时钟扩展的系统、我们在 DP159RGZEVM 上实施了监听模式。 该模式允许 DDC 线路绕 DP159RGZ 布线、但仍连接到接收端的 DP159RGZ、从而允许 DP159RGZ 嗅探 DDC 流量。 默认情况下、DP159RGZ REV B1 EVM 上启用此监测模式。

    •弹出 R126、R125、R132、R133。 无噼啪声 R31、R32–DP159RGZ、仅 DDC 监听

    •弹出 R31、R32。 无杂音 R126、R125、R132、R133–DP159RGZ、DDC 打开

    有关 DP159 RGZ 和 RSB 之间的差异、 请参阅数据表中的引脚功能表。 您还可以在产品文件夹的技术文档部分参考原理图检查清单。

    我在一封私人邮件中向您发送了 DP159RGZ EVM 电路板文件、请检查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David:

    如上一封电子邮件所述、我们的降级板为 RGZ 48引脚,,。重新拔插电缆后无法显示图像2. 电源接通时、LED D2将亮起。3 HDMI 访问 EVM、HPD_ SNK 升高、电压为:4.98v、4.R31、R32带补丁、R125、R126、R132、R133为 NC 状态(默认)          测试平台:MAC 迷你操作系统:OS x Yosemite 10.10,监视器:AOC2790R3B 4K60HZ、Hisense TV HZ55A65E 4K60HZ、Samsung LS27R75 2K 144Hz

     今天的调试发现:1. 连接三个显示设备不能亮起、将 MAC 迷你盒的另一个 HDMI 输入端口连接到显示器。 发现可以识别器件并读取正确的 EDID、但默认情况下分辨率将设置为4k60hz。 如果手动将其更改为4k30hz、则可以在拔下显示器时打开 Hisense。 如果连接三星显示屏、则默认将其设置为144Hz。 同样、您可以将其更改为60Hz。 显示正常。 AOC 验证仅在连接监护仪时无效、才能打开。

    注:Mac 迷你盒的输出端口为两个迷你 DP + HDMI。 如果您尝试直接连接显示器,则最大值为4k30hz

    问题:1. 为什么刷新率通过 sn75dp159高于器件的输出(EDID 读取没有问题);2. AOC 显示屏_设置_测试_上的降级板 J7 HDMI 当 A1设置为2引脚 DVI 模式时、分辨率为1080p。 3.尝试访问飞利浦 PHL 328p6vu 4k60hz 显示器上的显示器,并将刷新率修改为4k30hz,不能打开显示器(与第二点 DVI 模式可以亮起1080p 一样)。 但是、高于 sn75dp149并连接到显示器的环境是正常的、因此无需修改刷新频率。

    随附的是 SN75DP149的原理图。 没问题。 查看数据表、发现它与 SN75DP159引脚对引脚兼容。 更换 IC 后问题仍然存在。 请帮助我们了解如何修改此图以解决 SN75DP159的兼容性问题

    2.如果信息可以,您是否可以通过 debugging.e2e.ti.com/.../DP-TO-HDMI_5F00_M-V1.0.pdf 访问我们的公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP149原理图。

    1.您在使用上游 DP 连接器时使用下游 DP 连接器引脚排列、因此通道顺序不正确。 您是否在 DP149中启用了通道交换功能? 否则、我看不到 DP149如何处理当前通道顺序。

    2.我还会实施 DDC 监测模式、请参阅 DDC 监测实施的 DP159 EVM 原理图。

    问题:1. 为什么刷新率通过 sn75dp159高于器件的输出 (EDID 读取没有问题);

    MAC Mini 在其输出端是否支持 HDMI2.0? 如果它支持 HDMI2.0 (4K@60Hz)但降级到 HDMI1.4 (4K@30Hz)、则可能是信号完整性问题、而 DP159会帮助将其清理干净。

    谢谢

    David