This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:PCIe 通信故障

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927151/tusb7340-pcie-communication-failure

器件型号:TUSB7340

大家好、

我的客户发现主机 在运行4~5小时后无法通过 PCIe 与 TUSB7340通信。 故障率:1/20。

重新启动系统时,通信正常,但 在4~5小时后,通信再次失败, 错误消息如下:

处理器:OpenPower。 操作系统:Redhat7.7。

您能帮助分析根本原因和解决方案吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    客户能否确认器件的电源在故障时稳定? 此外、如果更换坏板上的部件、您是否会看到相同的故障? 如果您将故障器件放在"良好"的电路板上、是否会出现故障?