This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:通过 Aardvark I2C/SPI 编程器连接到 TUSB1046EVM 板

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924985/tusb1046evm-connection-to-tusb1046evm-board-with-aardvark-i2c-spi-programmer

器件型号:TUSB1046EVM

您好!

我想使用 Aardvark I2C/SPI 编程器通过 TPS6598x 主机接口工具连接到 TUSB1046EVM。

TUSB1046EVM 板由 PC 上的 USB-A 至 USB-B 电缆供电。  

下图显示了我遇到的异常。 有什么解决方法吗?

谢谢、

舒赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒赫、

    您能否重新上传您的图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Malik、

    感谢您的快速响应。

    这是图像。

    谢谢、

    舒赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒赫、

    请确保 TUSB146 I2C_EN 处于正确的状态(高电平或1)。 您的电路板上安装了哪对电阻器、R67/68或 R69/70?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    所有四个电阻器都组装在电路板上。

    是的、I2C_EN 也处于正确的状态(3.3V)。

    谢谢、

    舒赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒赫、

    很抱歉耽误你的时间。 您是否仍然遇到 I2C 问题?  如果是这样、我建议 使用一些小线将 R67/68短接至 SW1的引脚3和4。