This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:最大 HD3SS214...的分辨率支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927167/hd3ss214-max-resolution-support-for-hd3ss214

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件:TDP142

尊敬的 Sirs:

我的客户使用 TDP142和 HD3SS214进行 KVM 设计。

这是块。

他们想要知道、

1.如果3440x1440@120~144Hz 可由其设计支持?

2.如果客户测试后能够支持高达8K 的分辨率,则只能支持5120x2880@60Hz。

我们是否可以使用所有8Gbps 带宽? 如果没有、降低可使用带宽的原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要特定分辨率的计算带宽在其带宽内、DP142和 HD3SS214就不关心分辨率。

    如果此特定设计可以在5120x2880@60Hz 条件下工作、则应在3440x1440@120Hz 条件下工作。 您是否有可以捕获 AUX 链路训练日志文件以进行调试的 AUX 分析器?

    谢谢

    David