This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:引脚交换输入和输出 SN65DP141

Guru**** 2586845 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927355/sn65dp141-pin-swapping-input-and-output-sn65dp141

器件型号:SN65DP141

你好!

我对 SN65DP141有疑问:

  1. 您能否在输入端交换 neg 和 pos TX 通道、在输出端交换相同的通道?
  2. 您能否仅针对输出执行该操作? 并将通道保留在输入端?

前面的帖子中提到过这一点、但只是想确保。

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion

    否、必须交换输入和输出端的极性。

    谢谢

    David