This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:sstx 和 srx 引脚上的共模电压和电容

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926785/hd3ss460-common-mode-voltage-and-caps-on-sstx-and-ssrx-pins

器件型号:HD3SS460

你好。 我不能n`t 我是否应该将 RC 网络放置在 MUX 和主机(在同一 PCB 上)之间的 SSRX 和 SSTX 线路中。  在我的案例中、主机是 IMX8M 处理器、在文档中、他们说它符合 USB 3.0 rev 1规范、如何检查直流共模电压是否不超出 MUX 的范围? 在 USB 规范修订版1中、我只找到了一个表格(第6-21页)、其中包括0V (最小值)至2、2V (最大值)范围内的参数"发送器共模电压"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有 IMX8M -> HD3SS460 ->连接器的拓扑结构、则应将交流耦合电容器放置在 HD3SS460和连接器之间、在 SSTX 上需要0.22uF 电容、在 SSTRX 上需要0.33uF 电容。

    然后、您需要检查 IMX8M 的共模电压。 如果 IMX8M 的共模电压处于 HD3SS460规格范围内、则只需在 IMX8M 和 HD3SS460之间进行直流耦合即可。  

    如果共模电压超出 HD3SS460规格、则需要在 IMX8M 和 HD3SS460之间进行交流耦合、然后使用位于交流耦合电容器和 HD3SS460之间的外部终端网络来设置 HD3SS460共模电压。 外部终端网络电压必须处于 HD3SS460共模电压要求范围内。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 为什么会有这种价值? 在 USB 规范 HD3SS460数据表中、75nF (最小值)和200nF (最大值)。 如果只是  无源开关、为什么我应该在主机 TX 线路电容器和 HD3SS460之间设置共模电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流耦合电容值来自 USB3.2规范。  

    HD3SS460不会为通道提供共模偏置。 因此、要求在所有有源通道的两侧对器件进行偏置。HD3SS460的共模电压要求为最小0V 和最大2V。 如果一侧是交流耦合、则假设偏置电压在规格范围内、其共模电压在另一侧偏置。 如果两侧都是交流耦合、则其共模电压由外部偏置网络偏置、如数据表图5所示。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `m 感谢您的帮助。 我n`t 清楚地了解图5中的偏置网络是如何工作的。 可以告诉我吗? 我想使用图中所示的网络来获得1.65VCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用电阻分压网络来生成1.65V 偏置电压、它仍在 HD3SS460共模电压规格范围内。 您还可以按照图5将共模电压设置为0V (拉至 GND)。

    但在 IMX8M 和 HD3SS460之间添加交流电容器和外部偏置网络之前、请检查 IMX8M 共模电压。 如果 IMX8M 能够满足 HD3SS460共模电压要求、则可能不需要交流电容和偏置网络。

    谢谢

    David