This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P 沟道耗尽型 MOSFET 正确选择?

Guru**** 2895090 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927079/p-channel-depletion-mosfet-right-right-choice

主题中讨论的其他器件:CSD13380F3

你(们)好 我有一个应用、我认为我需要一个 P 沟道耗尽模式 MOSFET 来切换低电流和低电压。 基本配置为:无栅极电压(浮动或0v)时、我需要将+2.5V -+5.1v 切换到源极的漏极。 漏极将通过2K 电阻器接地、然后连接到高阻抗输入引脚。 电源将连接到~+2.5V 至+5.1V 的电压。 栅极电压为数字电压:1.8V 和0v -或-、它将为3.3V 和0v。 TI 是否做出任何适合此应用的事情? P 通道耗尽模式是否适合此应用、即使栅极打开、我也需要它正常导通? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您关注 TI FET。 TI 不制造任何 P 沟道或 N 沟道耗尽模式(常开) MOSFET。 我们的所有 FET 均为增强模式(通常为关断)、必须施加栅极-源极电压(P 为负、N 为正)才能开启器件。 您能否使用 N 沟道增强模式器件将源极接地、漏极连接到电压源? 我们有一些 N 沟道 FET、其 RDS (ON)在 VGS = 1.8V 时指定、例如 CSD13380F3。 除此之外、您还可以查看 TI 的负载开关产品。 我在下面提供了一个链接。