This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:在 VCC 关闭时为 VIO 和 CANH/L 供电?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926893/tcan1051hgv-powering-vio-and-canh-l-while-vcc-is-off

器件型号:TCAN1051HGV

团队、

是否可以通过移除 VCC 并保持 VIO 受电来禁用 TCAN1051HGV? 在该状态下、电压可能仍会施加到 CANH 和 CANL。 我在数据表的绝对最大额定值部分中看不到会阻止这种模式的任何限制。

在此模式期间、S 引脚是否应被拉高?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    是的。 当 VCC 为0V 且存在 VIO 时、 器件将获取其先前处于的模式的受保护状态。 收发 器无法发送或接收消息、但在 CAN 总线上施加的电压不会有任何问题。 S 引脚不需要上拉至高电平、但可以是高电平。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、