This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825i 引脚连接

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927011/dp83825i-dp83825i-pin-connection

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好 、专家、

 RMII 中的 MAC 不需要 RX_ER 引脚。 我想知道您建议如何处理引脚。  将其保持开路、将其拉至 VCC 还是将其连接至 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    如果未使用该引脚、则可以将其保持断开状态。 您还可以参考我们的 DP83825 EVM。

    谢谢、

    Cecilia