This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:LED 1选项

Guru**** 2763565 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924750/dp83822if-led-1-options

器件型号:DP83822IF

您好!

我们在100BASE-FX 模式下使用 DP83822IF。  在数据表中、当处于 FX 模式时、建议在信号检测模式下使用 LED_1/GPIO (引脚24)。  但是、我们还想使用该引脚控制 LED。  是否可以使用该引脚同时使用信号检测和控制 LED? 如果不是、建议采用哪种方法?

因此、如果我们在信号检测模式下不使用 LED_1、如何检测光纤链路上升/下降?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该引脚仅在启用时用作信号检测。 您是否能够使用其他 LED 引脚、例如 LED0或 GPIO2或 GPIO3?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    感谢您的回答。

    我们已经使用 LED_0来显示链路状态。  我们需要第二个 LED 来显示其他状态。

    我们能否同时使用信号检测功能和第二个 LED?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vs、  

    您能否澄清一下第二个 LED 的含义?

    您可以选择使用 GPIO2或 GPIO3、后者也可以选择连接 LED  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    由于我们在 MII 模式下使用 PHY、因此 COL/GPIO2和 RXD3/GPIO3都由 MII 接口使用。  我们的理解是 GPIO2和 GPIO3只能在 RMII 模式下使用。  对吧?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VS:

    没错。 它仅用于 RMII 模式。 我不知道您是在 MII 模式下使用 PHY。 检查光纤链路的另一种方法是读取寄存器状态。 这是确认链路的可行选择吗?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    这是我对我们的软件工程师的建议。  但是、数据表中有一条声明建议使用其他方法。

    请参阅第8.4.4.2节:

    如果未使用信号检测、则如果光纤模块和 DP83822之间的电气链路断开、断开或以其他方式中断、则链路仅通过 MDIO/MDC 接口启动软复位来恢复。

    此外、当我们禁用信号检测功能时、BMSR 位2中的链路上升/下降状态未正确反映光纤链路的状态。

    请就此发表评论吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VS:

    这是您所看到的结果。 您需要连接 SD 引脚并在光纤模式下启用它。

    谢谢、

    Cecilia