This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:VCCB(2.5V)侧始终存在、VCCA(1.8V)TCA9800反复打开/关闭电源

Guru**** 2694635 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926731/tca9800-vccb-2-5v-side-is-always-there-vcca-1-8v-power-on-off-again-and-again-of-tca9800

器件型号:TCA9800

大家好、

我的客户现在正在使用 TCA9800 、原理图 如下所示。 如果 VCCB(2.5V)侧 始终存在、则 VCCA(1.8V)反复通电/断电  。 它会 影响 TCA9800 还是 会损坏 TCA9800? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    '如果 VCCB(2.5V)侧 始终存在、则 VCCA(1.8V)反复加电/断电  。 它会 影响 TCA9800 还是 会损坏 TCA9800? 谢谢。"

    这不应该是问题。 当 VccA 不存在时、我们的器件将进入复位模式并处于高阻态。 只要在 Vcc 电源轨上电/断电时没有振铃/导致电压超过器件允许的绝对最大值/最小值、我们就不应该看到任何问题。

    谢谢、

    -Bobby