Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9800 大家好、
我的客户现在正在使用 TCA9800 、原理图 如下所示。 如果 VCCB(2.5V)侧 始终存在、则 VCCA(1.8V)反复通电/断电 。 它会 影响 TCA9800 还是 会损坏 TCA9800? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.