This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT390:SN65LVDT390PWR 的热性能信息

Guru**** 2833275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924130/sn65lvdt390-thermal-information-for-sn65lvdt390pwr

器件型号:SN65LVDT390

大家好、

我们使用的是部件 SN65LVDT390PWR。  

 数据表中未提供"PW"封装图的热数据。

请提供相同的以下数据。

RθJA μ A、

RθJC μ A

和 Tj 最大值

此致

Karthik Kumar

+919441200676

karthik.kumar@cyient.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    请允许我们最多1-2周来收集此信息。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K. Anyiam,

    我们对 SN65LVDT390PWR 的此热性能信息有一项紧急要求、

    请提供关于最优先事项的资料。

    正在等待您的支持

    此致、

    Karthik Kumar

    +919441200676

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    请在下面查找热性能信息:

    ΘJA = 104

    ΘJC (顶部)= 30.8

    ΘJB = 51.1

    ψJT = 1.6

    ψJB = 50.4

    Tjmax 没有任何规格、但您可以使用 Tjmax= TAmax +(PD x θJA)估算最高结温

    其中 TA 是自然通风条件下的工作温度、PD 是功率耗散。

    此致、

    I.K.