This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:IEEE 100BASE-T1

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926704/tpd2e2u06-q1-ieee-100base-t1

器件型号:TPD2E2U06-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

他们认为该器件是一个二极管、可用于车辆的以太网。

以下各项是否满意?

-     :联盟针对 ESD 抑制器件的 IEEE 100BASE-T1 EMC 测试规范

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    欢迎使用 E2E!

    我不熟悉开放联盟:ESD 抑制器件的 IEEE 100BASE-T1 EMC 测试规范、但在网上可以找到该规范验证了 ESD 器件的规范。 从查看它上的文档、我在网上找到了该规范、该规范似乎适用于放置在变压器之前的 ESD 器件、但建议将我们的 ESD 放置在变压器和 PHY 之后。 您能否提供有关此规范和客户主要问题的更多信息?

    尽管我们的器件未按照规范进行测试、但该器件确实支持以太网应用、并且已按照开放联盟文档中提到的一些标准(如 IEC 61000-4-2 ESD 测试)进行了测试。 您可以在该 链接中找到我们器件所针对的所有标准

    此致、

    Andy Robles