This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:ROUT 的 IOL 和 IOH 值

Guru**** 2528630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924245/ds90lv048a-iol-and-ioh-values-of-the-rout

器件型号:DS90LV048A

大家好、

请告诉我以下内容。

DS90LV048A 输出(ROUT)的最大 IOL 和 IOH 值是多少?

此致、

Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    未为此器件指定最大 IOL 和 IOH -仅数据表中的 IOL = 2mA 和 IOH =-0.4mA 测试条件。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    感谢您的回答。

    请告诉我以下内容。

    是否可以使用连接的电路用例1或用例2的 ROUT 输出来驱动 LED?

    提前感谢您、

    Sakaie2e.ti.com/.../0726.ROUT_5F00_LED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    感谢您的耐心等待。 如果您想使用 Rout 驱动 LED、可以使用案例2来实现这一目的。 请确保将电流保持在10mA 以下、以便 Rout 仍保持有效的低输出和高输出。

    最棒的

    Isaac