This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:关于数据表中的规格

Guru**** 2869970 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927028/trs3223e-about-spec-in-datasheet

器件型号:TRS3223E

尊敬的 TI:

我对 TRS3223E 有两个问题。

1、如何处理未使用的 RINx / ROUTx / DINx / DOUTx 引脚? 我可以将它们连接到 GND 吗?

2.数据表显示了 DOUT 引脚处的电压为-13.2V-13.2V、如果该引脚短接至16V 电池、是否会对器件造成阻尼?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的 DIN 引脚应连接低电平(GND)或高电平(VCC)。  未使用的 RIN 可保持悬空(断开)或连接至 GND。  未使用的 DOUT 和 ROUT 引脚可保持悬空。

    由于 DOUT 引脚上的绝对最大额定电压为13.2V、因此暴露在16V 等较高电压下可能会导致损坏。  如果这是一个应用级需求、最好实施一些保护电路(例如 DOUT 上的齐纳/TVS 电压钳位和串联限流电阻)、以限制 IC 所受的应力。

    最大