This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C554A:NXP SC28L194A1BE 的替代产品、551

Guru**** 2645095 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926850/tl16c554a-alternative-to-nxp-sc28l194a1be-551

器件型号:TL16C554A
主题中讨论的其他器件:TL16C754C

您好!

对于 NXP SC28L194A1BE、551中的 EOL 产品、您建议使用哪种替代产品?

谢谢
Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    TL16C754C 可能是推荐的最佳替代产品。  遗憾的是、尽管作为四路 UART、其功能相似、但引脚分配存在差异、需要进行一些重新设计。

    此致、
    最大