This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:不使用转接驱动器时的最大布线长度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926372/tusb8044a-maximum-trace-length-without-re-driver

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB564

你(们)好   

 我们在 其中一 个器件中使用 TUSB8044A。  它连接到 Nvidia SoM、因为上行端口 和下行端口连接到 USB Type C 连接器。  

 Nvidia SoM 和 USB 集线器之间的距离 为40mm 、集线器到 C 型连接器之间的距离为100mm。 您认为 我应该 使用 USB 驱动程序 bet USB 集线器和 连接器

   如果我需要支持1米长的电缆 USB Type C 电缆。  

 如何实际 地将插入损耗 参数与布线长度相关联。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的布线长度良好、假设布局干净且不会增加大残桩等、则不需要使用转接驱动器 请记住、USB 集线器会在下行端口上"重新创建"数据包、因此不会在下行看到上行连接的丢失。

    要估算布线长度的插入损耗、最好查看 PCB 材料的损耗、单位为 dB/英寸/GHz。 然后估算预期信号在奈奎斯特频率下的损耗。 对于 FR4、 该数字在2.5GHz (USB 3第1代)时约为0.49dB/英寸。 对于 Type-C、您还需要考虑 Type-C 插座上配置多路复用器的损耗。  

    如果您正在为设计寻找转接驱动器/多路复用器组合、请查看适用于 DP 交替模式应用的 TUSB542I 或 TUSB564 (TUSB8044A 仅是 USB 3第1代、不处理 DP 数据。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik  

    感谢 您提供这些 详细信息 、这 对您有很大帮助。 在我 的情况下,Display 端口  将直接来自 Nvidia SoM。 现在我们不打算使用 Alt 模式。

    下面   是几个简单的问题   

    1)您是否 知道   我应该 考虑在电缆上有多少损耗才能有一个球栅的想法? 我知道   它会因电缆而异。

    2) 2) TI 是否有任何 USB 集线器可在 @-40至+85摄氏度的下游器件中提供10Gbps 的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek

    1) 1)您可以假设2米 Type-C 电缆的损耗为7dB。 这可从 USB.org 上的 USB 3.1损耗预算文档中参考。

    2) 2)我们仅提供 USB 3 Gen 1集线器、TUSB80xx 系列集线器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik   

    感谢您提供这些 详细信息。