This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:I2C 接口规范

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925726/ds160pr410-i2c-interface-specification

器件型号:DS160PR410

是否有关于 I2C 时序和总线命令结构的任何信息?

我在数据表 中的6.7 SMBus/I2C 时序特性下找到了时序信息、但没有波形。

此外、数据表或 SNLU255均未提供任何有关向其中一个寄存器写入(或读取)命令的确切结构的信息。

 例如、表5。 选择目标通道的序列。 此操作是否需要 I2C 序列 DEVICE_ADDRESS、REGISTER_ADDRESS、REGISTER_VALUE、REGISTER_MASK ? 那么4 bytes...in 这个序列?

 读取寄存器的顺序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    以下是 XML 批处理格式的读取序列示例、用于读取每个通道的通道寄存器:

    FF 01 //  
    FC 01 //选择 CH0

    00


    FF 01 //  
    运营中心02 //选择 CH1

    00


    FF 01 //  
    FC 04 //选择通道2

    00


    FF 01 //  
    FC 08 //选择 CH3

    00

    以下是一个 XML 批处理格式的写入序列示例、该序列写入每个通道的通道寄存器0x03:

    FF 01 //  
    FC 01 //选择 CH0
    0391. //在 CH0上设置 EQ 指数2

    FF 01 //  
    运营中心02 //选择 CH1
    0391. //在 CH1上设置 EQ 指数3


    FF 01 //  
    FC 04 //选择通道2
    03 8A //在 CH2上设置 EQ 指数4

    FF 01 //  
    FC 08 //选择 CH3
    0392. //将 EQ 指数5设置为 CH3

    此致、

    Davor