This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:从 DP 到 HDMI 的视频输出正常。 PC 端可以正常识别 TV-# 39;S EDID、但没有音频输出。

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926723/sn75dp149-the-video-output-from-dp-to-hdmi-is-normal-the-pc-side-can-recognize-the-tv-s-edid-normally-but-there-is-no-audio-output

器件型号:SN75DP149

从 DP 到 HDMI 的视频输出正常。 PC 端可以正常识别电视的 EDID、但没有音频输出。PC 上只有一个音频输出选项、因此电视的音频输出选项不能是 found.e2e.ti.com/.../HU_2D00_1PS-EVM_5F00_SN75DP149-4KX2K_5F00_DP_5F00_TO_5F00_HDMI_5F006C513459_20131012_5F00_Rev1.1_2800_1_2900_-_2D00_-_6F522C67_.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以查看一下您的原理图吗?

    您是否已将 HDMI_SEL 拉高或拉低? 需要将 HDMI_SEL 拉至低电平。

    谢谢

    David