This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:XI 特性阻抗

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926672/dp83822hf-xi-characteristic-impedance

器件型号:DP83822HF

大家好、我对 DP83822HF 的 XI 输入(引脚23)的典型特性阻抗很好奇。 我尝试获取 IBIS 仿真以匹配 DSO 测量值(XI 引脚上的零长度)、并且看到的下冲比预期的要多。 我可以将串联阻抗匹配电阻器更改为更高的值、但知道实际的典型输入阻抗将提供良好的完整性检查。 我假设-0.3V 的绝对最大额定值也适用于时钟输入。 应用仅使用 XI 输入、XO 未连接。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    虽然我们没有用于 XI 引脚的 IBIS 模型、但以下是可用作查找仿真阻抗的近似模型的模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述图像未为您打开:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的模型近似值、非常感谢!