This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A 的原理图审阅

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924665/ds125br800a-schematic-review-for-ds125br800a

器件型号:DS125BR800A

大家好、

我的客户正在使用 我们的 DS125BR800A、并希望咨询您有关原理图审阅的信息、如下图所示。  

请您提供您的观点、客户还想知道是否 需要将  隔离 电容器 放在输入/输出引脚上。

如果是、电容值如何?

在同一电路板上有五个重定时器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是对原理图的反馈。

    DS125BR800A 高速输入和输出需要交流耦合。

    2.建议 在 VIN 和 GND 之间添加1U 去耦电容器

    3.交流耦合值可由串行标准确定。  通常使用~ 0.1uF。  PCIe (0.22uF)和 SATA (0.01uF)等特定规格的值略有不同。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢你的帮助。

    客户再提出一个问题。

    如果输入信号约为850mV、 它是否可以增益至1.2V? 如果是,如何配置它? 谢谢。