This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:PCA9548APW

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926648/tca9548a-pca9548apw

器件型号:TCA9548A

请告知 PCA9548APW 和 TCA9548APWR 之间的差异。  哪一个是新设计的首选。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayman、

    这些器件的功能相似,但 TCA*器件在支持更宽的 VCC 范围和解决 PCA*器件数据表中提到的上电复位勘误表方面做了一些改进。  因此,我会尽可能推荐在新设计中使用 TCA*器件。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大