This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:如何为 TCA9546A 选择4地址通道

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926744/tca9546a-how-to-select-4-address-channels-for-tca9546a

器件型号:TCA9546A

尊敬的先生:

如何在 IC TCA9546A 的 I2C 通信中选择地址 ch-0、1、2、3从器件地址。

2.interfacing 四通道从器件地址选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TCA9546A 的配置可通过对其控制寄存器进行 I2C 写入来更改。  器件的地址为1110 (A2)(A1)(A0)、其中 A2、A1和 A0表示具有这些名称的引脚的状态(高电平或低电平)。  控制寄存器是一个8位寄存器、其低4位对应于四个 I2C 开关通道的配置。  您可以参考数据表的第8.3.2节了解完整说明。  您可以使用该寄存器独立启用或禁用不同的通道。  如果通道被禁用、则不会导通。  如果通道被启用、它允许在其 sdx/SCX 线路和连接到 SDA 和 SCL 的 I2C 总线之间进行通信。  请告诉我这是否不清楚、或者您是否有其他问题。

    此致、
    最大