This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:SDA/SCL 线路连接

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/926852/tca9617a-sda-scl-line-connection

器件型号:TCA9617A

各位专家、您好!

如果我们使用 SCLA 引脚(或 SCLB 引脚)连接 SDA 线、使用 SDAA 引脚(或 SDAB 引脚)连接 SCL 线、TCA9617A 可以工作吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    是的、该 IC 的 SDA 和 SCL 通道的设计是相同的、因此可以在不产生任何负面影响的情况下交换 SDA 和 SCL 名称。

    此致、
    最大