This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:转接驱动器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, PCA9306, TPD12S016, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925635/tpd12s016-re-driver

器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件:TMDS181PCA9306TCA9517

您好!  

我的一位客户面临以下问题:

"我们在 TMDS181上运行一个转接驱动器 PCBA、并使用 PCA9306为 I2C 提供电平转换器、并使用 TPD12S016驱动大约10m 的 HDMI 电缆。 但 TPD12S016‘s 输入低电平为0.082*VDD (0.082*3.3=0.27V)、因此 PCA9306的输出将导致 TPD12S016始终以高信号的形式输出 I2C、而不是实际的 I2C。"

它们将电平转换器更改为 TCA9517、即输出低电平电压最大为0.2V  

您是否有该问题的解决方案? 它是否与 TCA9517配合使用。  

谢谢!

此致  

1月

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bock、

    低电平逻辑定义为0.082*Vcca,它需要确保输出电压低于该电压阈值。

    您可以 降低 VCCA 电压。 如果这样、您可以相应地降低逻辑低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢!

    我会将其转发给客户、看看它是否能解决他们的问题。

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bock、

    我将首先关闭此问题、如果您有反馈、您可以再次打开此主题。